Mise en service via l’application eSetup
|
Pour les téléphones mobiles Android : |
Pour les téléphones mobiles Apple : |
![]() |
![]() |
- Ouvrez l'application eSetup et sélectionnez Schneider Charge.
- Effectuez une sélection parmi les choix suivants :
- Passer le didacticiel : Pour passer à l'étape 3.
- Commencer le didacticiel : Pour commencer le didacticiel de mise en service.
- Allumez le Schneider Charge, lorsque l'indicateur LED latéral
devient vert fixe, appuyez sur Oui, il est vert dans l'application.NOTE: Si l'indicateur LED latéral ne s'allume pas après la mise sous tension du Schneider Charge, essayez de réactiver l'indicateur LED latéral en mettant le Schneider Charge hors tension puis sous tension.
- Sur le Schneider Charge, lorsque le voyant latéral
devient vert fixe, appuyez sur le bouton fonctionnel (bouton poussoir)
et maintenez-le enfoncé pendant 3 s.
Cela créera un réseau sans fil temporaire, qui sera actif pendant 4 minutes. - sur l'application, appuyez sur Oui, ça
respire vert et sélectionnez l'une des méthodes
suivantes pour vous connecter au réseau sans fil temporaire.
Scanner le QRCode:IMPORTANT: Activer la caméra pour l'application eSetup uniquement.
- Tapez sur Scannez le QRCode.
- Tapez sur OK, dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
- Scannez le code QR sur le côté droit du Schneider Charge, pour rejoindre le réseau sans fil temporaire.
Connexion manuelle :- Appuyez sur .
- Sélectionnez SchneiderCharge_##-##-### dans la liste et entrez le mot de passe Wi-Fi® qui se trouve sur le côté de l'appareil.
- Une fois connecté, revenez à l’application Wiser Home.
- Saisissez un Nouveau code PIN, saisissez à nouveau le code PIN et appuyez sur Enregistrer.
- Sur la page suivante, saisissez le nouveau code PIN et appuyez sur Connexion.
- Sur la page Mise à jour du firmware appuyez
sur Continuer.Patientez quelques secondes afin que l’application vérifie la version du firmware du chargeur.
- Tapez sur Mise à jour pour
mettre à jour le dernier micrologiciel du Schneider Charge.
Attendez quelques minutes pour terminer la Mise à jour du firmware. - Sur la page Electrical Réglages, vous pouvez utiliser la barre coulissante ou -/+ pour régler le courant de charge selon vos besoins, puis appuyez sur Save and continue.
- Dans Paramètres du réseau, activez l'interrupteur à bascule Connecter Schneider Charge
à une application de charge intelligente.IMPORTANT: Si vous disposez d’une passerelle Wiser pour la surveillance et le contrôle à distance, assurez-vous que Schneider Charge et la passerelle sont tous deux connectés au même réseau Wi-Fi®.
- Sélectionnez l'une des méthodes suivantes pour
connecter le Schneider Charge à Internet, puis tapez sur Enregistrer et continuer.
- Connexion au Wi-Fi (sans fil) : appuyez sur Scanner le code QR et scannez le code QR sur votre routeur pour vous connecter automatiquement au Wi-Fi. Vous pouvez également choisir dans la liste des réseaux disponibles en appuyant sur Sélectionner un réseau ou saisir manuellement le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi.
- Connexion au port Ethernet (câblé) : saisissez les détails du réseau à connecter
(utilisez le type de câble RJ45).
NOTE:
-
Assurez-vous que le câble Ethernet est connecté avant de commencer le processus de mise en service du Schneider Charge.
-
Pour Schneider Charge installé à l'extérieur ou dans un garage sans accès à un routeur internet ou à un répéteur Wi-Fi, il est recommandé d'utiliser une connexion Ethernet filaire plutôt que Wi-Fi pour une meilleure stabilité.
-
Si l'utilisation d'un câble Ethernet n'est pas possible, il est conseillé d'installer un répéteur Wi-Fi à proximité de Schneider Charge pour garantir une connexion fiable.
-
- Dans l'application Smart charging, sélectionnez l'une
des options suivantes :
- Choisir l’application de charge intelligente : Permet de sélectionner l’application Smart Home. Exemple : Wiser Home
- Sauvegarder et continuer : Permet d’enregistrer le réglage et de passer à l’étape 12.
- Appuyez sur Transfert au client pour partager le code PIN avec le client.
- Après le transfert, lisez toutes les instructions
en tapant sur </> et, ensuite, sur Je comprends : redémarrez.
attendez quelques minutes pour terminer la configuration et vous connecter à l'internet.Schneider Charge doit être redémarré conformément à la configuration appliquée.
Le voyant avant devient vert fixe après le redémarrage, ce qui indique que le Schneider Charge est connecté avec succès pour le fonctionnement à distance.