Inbetriebnahme über eSetup
|
Für Android-Mobiltelefone: |
Für Apple-Mobiltelefone: |
![]() |
![]() |
- Öffnen Sie die eSetup-App und wählen Sie Schneider Charge.
- Wählen Sie einen der folgenden aus:
- Tutorial überspringen: Um mit Schritt 3 fortzufahren.
- Tutorial starten: Tutorial zur Inbetriebnahme starten.
- Schalten Sie das Schneider Charge ein, wenn die seitliche
LED-Anzeige dauerhaft grün leuchtet, tippen Sie auf . Ja, sie ist grün in der App.HINWEIS: Wenn die seitliche LED-Anzeige nach dem Einschalten des Schneider Charge nicht aufleuchtet, versuchen Sie, die seitliche LED wieder zu aktivieren, indem Sie das Schneider Charge aus- und dann wieder einschalten.
- Wenn die seitliche Kontrollleuchte am Schneider Charge
grün leuchtet, halten Sie die Funktionstaste (Push-Taste) 3 Sekunden
lang gedrückt.
Dadurch wird ein temporäres drahtloses Netzwerk eingerichtet, das 4 Minuten lang aktiv ist. - auf der App, tippen Sie auf Ja, es atmet grün und wählen Sie eine der folgenden Methoden aus, um eine Verbindung
mit dem temporären Drahtlosnetzwerk herzustellen.
QRCode scannen:WICHTIG: Aktivieren Sie die Kamera nur für die eSetup-App.
- Tippen Sie auf QRCode scannen.
- Tippen Sie auf OK, im Pop-up-Dialogfeld.
- Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite des Schneider Charge, um dem temporären drahtlosen Netzwerk beizutreten.
Manuelle Verbindung:- Tippen Sie auf .
- Wählen Sie SchneiderCharge_##-##-## aus der Liste und geben Sie das Wi-Fi-Passwort® ein, das Sie an der Seite des Geräts finden.
- Kehren Sie nach dem Erstellen der Verbindung zur Wiser Home App zurück.
- Geben Sie eine Neue PIN ein, geben Sie die PIN erneut ein und tippen Sie auf Speichern.
- Geben Sie auf der nächsten Seite die neue PIN ein und tippen Sie auf Verbinden.
- Tippen Sie auf der Seite Firmware-Upgrade auf Weiter.Warten Sie einige Sekunden, bis die App die Firmware-Version des Ladegeräts überprüft hat.
- Tippen Sie auf Upgrade, um die neueste
Firmware auf dem Schneider Charge zu aktualisieren.
Warten Sie ein paar Minuten, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist. - Auf der Seite Elektrische Einstellungen können Sie mit dem Schieberegler oder -/+ den Ladestrom nach Bedarf einstellen, und tippen Sie dann auf Speichern und weiter.
- Unter Netzwerkeinstellungen schalten
Sie den Kippschalter ein. Verbinden Sie Schneider Charge mit einer
intelligenten Ladeanwendung.WICHTIG: Wenn Sie über einer Wiser Hub für die Fernüberwachung und -steuerung verfügen, müssen Sie sicherstellen, dass die Schneider Charge und der Hub mit demselben WLAN-®Netzwerk verbunden sind.
- Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um Schneider
Charge mit dem Internet zu verbinden, und tippen Sie anschließend
auf Speichern und weiter.
- Mit WLAN verbinden (drahtlos):Tippen Sie auf QR-Code scannen und scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Router, um sich automatisch mit dem WLAN zu verbinden. Alternativ können Sie aus der Liste der verfügbaren Netzwerke wählen, indem Sie auf Netzwerk auswählen tippen oder den Namen und das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks manuell eingeben.
- Mit Ethernet-Port verbinden (verdrahtet): Geben Sie die Details des anzuschließenden Netzwerks ein (verwenden
Sie ein RJ45-Kabel).
HINWEIS:
-
Vergewissern Sie sich, dass das Ethernet-Kabel angeschlossen ist, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Schneider Charge beginnen.
-
Für Schneider Charge, das im Freien oder in Garagen ohne Zugang zu einem Internet-Router oder Wi-Fi-Repeater installiert ist, wird für eine bessere Stabilität eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung gegenüber Wi-Fi empfohlen.
-
Wenn die Verwendung eines Ethernet-Kabels nicht möglich ist, empfiehlt es sich, einen Wi-Fi-Repeater in der Nähe des Schneider Charge zu installieren, um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.
-
- Wählen Sie in der Anwendung Smart Charging eine der
folgenden Möglichkeiten:
- Wählen Sie intelligente Ladeanwendung: Auswahl der Smart Home-Anwendung. Beispiel: Wiser Home
- Speichern und fortfahren: Speichern Sie die Einstellung und fahren Sie mit Schritt 12 fort.
- Tippen Sie auf Übergabe an den Kunden, um die PIN mit dem Kunden zu teilen.
- Lesen Sie nach der Übergabe alle Anweisungen, indem
Sie auf </> und dann auf Ich
verstehe: neu starten.
warten Sie einige Minuten, um die Einrichtung abzuschließen und eine Verbindung zum Internet herzustellen.Schneider Charge wird entsprechend der angewendeten Konfiguration neu gestartet.
Die LED an der Vorderseite leuchtet nach dem Neustart durchgehend grün und zeigt damit an, dass der Schneider Charge erfolgreich für den Fernbetrieb angeschlossen ist.