Gerätevoreinstellung
Sie können eine von drei Voreinstellungskonfigurationen auswählen:
| Voreinstellung | Konfiguration | Zykluszeit* (min) | Ventilschutz (standardmäßig) |
| P1 | Wärmepumpe/Öl Boiler | 20 | Aus |
| P2 | Hydronik-Heizkörper/Gas Boiler | 10 | Aus |
| P3 | Hydronik-Fußbodenheizung | 10 | Ein |
*Zykluszeit: Diese Einstellung legt die Länge jedes Ein-/Aus-Zyklus des Ausgangsrelais fest. Der Prozentsatz der Zeit innerhalb der Zykluszeit, in der sich das Relais befindet, wird je nach Bedarf variiert. Eine längere Zykluszeit kann für langsamere Heizflächen, wie z. B. einen Betonboden, besser geeignet sein. Eine kurze Zykluszeit ist besser geeignet für schnellere Heizflächen, wie z. B. eine elektrische Schalttafelheizung.
Erste Voreinstellungskonfiguration (standardmäßig)
Wenn der Thermostat zum ersten Mal
eingeschaltet wird oder unmittelbar nach einem Zurücksetzen auf
die Werkeinstellungen blinkt standardmäßig „P1“ an den Matrix-LEDs, um anzuzeigen, dass die Voreinstellung
(P1) für die Erstkonfiguration ausgewählt ist.
Änderung des voreingestellten
Werts
Wenn der Drehtaster im
Uhrzeigersinn gedreht wird, wird der voreingestellte Wert um 1
erhöht, und wenn der Drehtaster gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, wird der voreingestellte Wert um 1 verringert.
Wenn zum Beispiel der Drehtaster im Uhrzeigersinn
gedreht wird, wird die Voreinstellung P1 zu P2; wird der Drehtaster
weiter im Uhrzeigersinn gedreht, ändert sich die Voreinstellung
zu P3.
Bestätigen der Voreinstellung
Wählen Sie die Voreinstellung, die Ihren Anforderungen
entspricht, indem Sie den Drehtaster drehen, und halten Sie den Drehtaster
dann > 1 s lang gedrückt, um die Auswahl zu bestätigen.
Beispiel: P1 wird bestätigt.