DUG_SysM - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB_WH-06

Einen Moment erzeugen

Mit einem Moment können Sie mehrere Aktionen gruppieren, die normalerweise gemeinsam ausgeführt werden. Mit der Wiser App können Sie Momente entsprechend Ihren Anforderungen erstellen (z. B. Filmabend).

So erzeugen Sie einen Moment:

  1. Tippen Sie auf der Seite „Übersicht“ auf .

  2. Gehen Sie zu Momente > +, um einen Moment zu erzeugen.
  3. Geben Sie auf der Seite Moment-Konfigurator den Namen des Moments ein (z. B. Filmabend).

    VORSCHLAG: Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrem Moment entspricht, indem Sie auf das Symbol tippen.

  4. Tippen Sie auf Aktionen hinzufügen, und wählen Sie das Gerät aus, das Sie in einen Moment einschließen möchten.

  5. Tippen Sie auf Fertig > Speichern.

    HINWEIS: Es können in einem Moment maximal 60 Aktionen hinzugefügt werden.
  6. Tippen Sie auf Speichern.

    VORSCHLAG: Sie können den gespeicherten Moment auf der Seite „Übersicht“ anzeigen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?