Eine Automatisierung erstellen
- Tippen Sie auf der Seite „Übersicht“ auf
.
- Gehen Sie zu Automatisierung > +, um eine Automatisierung zu erstellen.
- Tippen Sie auf Wenn (A) und wählen Sie eine
der folgenden Bedingungen aus, die erfüllt sein müssen (B):
- Alle Bedingungen: Dies löst nur dann eine Aktion aus, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
- Beliebige Bedingung: Dies löst eine Aktion aus, wenn mindestens eine Bedingung erfüllt ist.
- Um eine Bedingung hinzuzufügen, tippen Sie auf Bedingungen hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden
Optionen aus:
- Änderung des Gerätestatus (Das Gerät auswählen)
- Abwesend-Betrieb (Aktivieren oder Deaktivieren)
HINWEIS: Es können maximal 10 Bedingungen hinzugefügt werden. - Um eine bestimmte Zeit für Ihre Automatisierung festzulegen,
tippen Sie auf Wann > Zeit hinzufügen und wählen
Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Bestimmte Tageszeit: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Benutzerdefiniert
- Zeitraum: Tagsüber, Nachtzeit, Benutzerdefiniert
- Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Aktion hinzufügen und
wählen Sie eine der folgenden Optionen (F): HINWEIS: Es können bis zu 10 Aktionen hinzugefügt werden.
- Ein Gerät steuern: Wählen Sie ein Gerät, das Sie auslösen möchten.
- Benachrichtigung senden: Aktivieren Sie die Benachrichtigung für die Automatisierung.
- Einen Moment aktivieren: Wählen Sie den Moment aus, den Sie auslösen möchten.
-
Warten: Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung in einer Automatisierungssequenz hinzufügen. Sie können die Wartezeit in Schritten von 1 Stunde und 1 Minute bis zu maximal 24 Stunden einstellen. Diese Funktion ist nützlich, um Aktionen innerhalb einer Automatisierung zu verzögern.
- Geben Sie den Automatisierungsnamen (H) ein und tippen Sie auf Speichern.