DUG_SysM - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB_WH-07

Einstellen der Anzeigehelligkeit

Mit der Wiser Home App können Sie die Helligkeit der Thermostatanzeige einstellen, z. B. aktiv (Helligkeit bei Interaktion) und inaktiv (Helligkeit nach 60 Sekunden Inaktivität).
So stellen Sie die Helligkeit der Thermostatanzeige ein:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > > Helligkeit (A), um die aktive und inaktive Helligkeit mithilfe dem Schieberegler (B) einzustellen.
    HINWEIS:
    • Die standardmäßige aktive Bildschirmhelligkeit beträgt 100 %. Bereich von 1 % bis 100 %, und die Einstellgenauigkeit beträgt 1 %.

    • Die standardmäßige inaktive Bildschirmhelligkeit beträgt 0 %, der Bereich liegt zwischen 0 % und 100 %, die Einstellgenauigkeit beträgt 1 %, und sie muss <= aktive Helligkeit sein.

    Beispiel:
    Zulässig: Sowohl die aktive als auch die inaktive Helligkeit kann auf 50 % eingestellt werden.

    Nicht zulässig: Inaktive Helligkeit auf 60 % eingestellt und aktive Helligkeit auf 50 % eingestellt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?