DUG_Módulo de botão de pressão simples/duplo_WH-08

Modo de conforto sazonal

O modo de conforto sazonal utiliza a temperatura prevista de um local ou informação dos sensores de luz e temperatura para determinar a temperatura de uma divisão e manter a temperatura pretendida ao abrir ou fechar os estores.

É uma solução que mantém de forma eficaz a temperatura pretendida de uma divisão em todas as estações:
  • Inverno: Nos Invernos, os estores permanecem abertos durante dias e fecham-se após o pôr do sol. Isto utiliza o calor natural máximo para manter a temperatura ambiente pretendida.

  • Verão: Nos Verões, os estores fecham-se durante o dia de modo a manter a temperatura pretendida numa divisão, ao mesmo tempo que permite um bom nível de luz no interior da divisão.

  • Meias estações: Em épocas fora do Verão ou do Inverno:

    • Se a temperatura mais alta do dia atingir os 22º C ou mais, o modo de conforto sazonal opera os estores da mesma maneira que no Verão.

    • Se a temperatura mais alta do dia for inferior a 22 ºC, o modo de conforto sazonal opera os estores da mesma maneira que no Inverno.

O modo de conforto sazonal adapta o seu funcionamento com base nos dispositivos disponíveis no seu sistema, oferecendo três níveis de eficiência de algoritmos. Cada nível melhora o conforto e as poupanças de energia ao integrar fontes de dados adicionais:

  • Nível básico - Controlo com base no tempo e na localização geográfica:

    A este nível, utiliza a localização geográfica da sua casa e a hora do dia para gerir automaticamente os estores com base na estimativa das horas de nascer e pôr do sol. Isto mantém a temperatura e a luz ótimas em casa. Este nível é ideal para utilizadores que pretendam uma solução simples e automatizada sem sensores adicionais.

  • Nível melhorado - Temperatura - Otimização impulsionada:

    A este nível, utiliza a temperatura local interior e exterior para além do tempo e da localização geográfica da sua casa. Gere os estores de forma dinâmica com base nas condições de temperatura em tempo real para melhorar o conforto.

  • Nível avançado - A melhor otimização com sensores de luz:

    A este nível, melhora ainda mais a gestão do estore ao utilizar a intensidade da luz em tempo real medida pelos sensores de movimento exteriores e a temperatura interior e exterior.

    Oferece a máxima eficiência ao adaptar os movimentos do estore com base na temperatura real e na luz natural, em vez de depender apenas das estimativas dos períodos de nascer/pôr do sol.

SUGESTÃO: Escolher o nível certo para o funcionamento do estore:

O modo de conforto sazonal adapta-se aos dispositivos instalados no seu sistema. Mesmo que não tenha todos os sensores necessários, ainda assim pode beneficiar da funcionalidade a um nível básico. Esta abordagem flexível garante que pode experimentar conforto otimizado e eficiência energética, independentemente da configuração do seu sistema.

No entanto, para obter os melhores resultados, recomendamos a utilização do conjunto completo de dispositivos compatíveis.


NOTA: O modo de conforto sazonal funciona com precisão quando os sensores de temperatura interior e exterior (sensor de temperatura/humidade) e os sensores de movimento exteriores estão instalados em casa.
IMPORTANTE: A classificação IP dos sensores utilizados para o modo de conforto sazonal é a seguinte:

Sensores Classificação IP
Sensor de movimento exterior IP66 - O sensor está protegido contra a entrada de pó e água.
Sensor de temperatura/humidade IP20 - O sensor está protegido contra a entrada de objetos sólidos superiores a 12 mm.

Por isso, devem ser instalados num local adequado em casa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?