DUG_Módulo de botão de pressão simples/duplo_WH-08

Configurar o modo de conforto sazonal

Através da aplicação Wiser Home, pode configurar o modo de conforto sazonal para definir a temperatura e a localização pretendidas dos estores e sensores na casa.
Pré-requisito:
  • Os estores têm de estar instalados em casa.

  • Adicione o seu endereço à conta. Toque em > Conta > A minha casa.

  • Calibre os estores.

    Consulte Calibragem dos estores ou Calibragem dos estores com lâminas basculantes com base no tipo de estores.
  • O sensor de movimento exterior deteta a luz e a temperatura exterior.

  • Certifique-se de que o sensor de movimento exterior está virado para o chão e não virado para o sol.


Para configurar o modo de conforto sazonal:
  1. No ecrã Inicial, toque em > Modos inteligentes > Modo de conforto sazonal.
    São apresentados os detalhes sobre o modo de conforto sazonal.
  2. Arraste para a esquerda para ver os detalhes adicionais e toque em Seguinte > Continuar para começar a configurar o modo de conforto sazonal.
  3. Defina a orientação em que os estores são instalados em casa:
    1. Selecione a orientação para a qual cada estore está instalado em casa e toque em Seguinte.
    2. Se algum dos estores estiver a cobrir uma porta, toque em Sim, tenho estores por cima de uma porta.
      SUGESTÃO: Se nenhum estore estiver a cobrir uma porta ou se tiver uma forma alternativa de entrar na sua casa, toque em Não, próximo passo e continue com o passo 4. Neste caso, o modo de conforto sazonal fecha completamente os estores enquanto está fora.
    3. Selecione os estores que estiverem a cobrir as portas na lista (A) e toque em Seguinte.
      Os estores selecionados fecharão até 50% para se certificar de que não fica bloqueado quando as portas estão cobertas por estores.
  4. Defina as temperaturas de desconforto interiores e exteriores pretendidas e toque em Seguinte.
    NOTA: A temperatura de desconforto refere-se a temperaturas acima das quais um indivíduo se sente desconfortável. Quando a temperatura ambiente aumenta acima das temperaturas de desconforto interiores e exteriores definidas, o modo de conforto sazonal fecha os estores para manter a temperatura interior. Manter uma temperatura interior confortável ajuda a melhorar o bem-estar e a produtividade.
  5. Selecione a orientação na qual os sensores de luz e os sensores de temperatura exteriores estão instalados em casa:
    1. Selecione a orientação para a qual os sensores de luz estão instalados e toque em Seguinte.
      NOTA: Se os sensores de luz não estiverem instalados, esta página não será apresentada.
    2. Toque em Sim para selecionar a orientação dos sensores de temperatura exterior:
      NOTA: Pode tocar em Não se os sensores de temperatura exterior não estiverem instalados.
  6. Selecione Seguinte para definir a hora de quando o modo de conforto sazonal irá COMEÇAR e a hora de quando irá TERMINAR.
    NOTA: Pode iniciar e parar o modo de conforto sazonal algum tempo antes ou depois do nascer/pôr do sol.
    Isto melhora a precisão das definições quando os sensores de luz não estão instalados e o seu edifício é bloqueado por outro edifício ou por uma montanha que impede a luz solar de chegar à sua localização.
  7. Toque em Seguinte.
    Se todas as divisões da casa possuírem sensores de temperatura, é efetuada a configuração do modo de conforto sazonal.
  8. Se os estores estiverem disponíveis em divisões sem sensores de temperatura, pode controlar esses estores da seguinte forma:
    NOTA: A aplicação Wiser Home apresenta as divisões sem sensores de temperatura na lista (B).
    1. Selecione uma divisão da lista (C) e toque em Seguinte.
    2. Pode utilizar uma das seguintes temperaturas como temperatura de referência para a divisão selecionada:
      • Temperatura detetada pelo sensor de temperatura de outra divisão.

      • Temperatura média detetada por todos os sensores de temperatura em casa.

      1. Para utilizar a temperatura de outra divisão como temperatura de referência:

        1. Selecione uma divisão da lista (C).

          NOTA: A temperatura da divisão selecionada será considerada como a temperatura de referência.
        2. Volte à página anterior e toque em Seguinte para terminar a configuração.

      2. Para utilizar a temperatura média detetada por todos os sensores de temperatura como temperatura de referência:

        1. Toque em Utilizar a temperatura média da casa (D).


        2. Toque em Sim, tenho a certeza para terminar a configuração.

    3. Toque em Feito para ver a configuração atualizada.
O modo de conforto sazonal foi configurado com sucesso. O seus dispositivos suportados serão agora ajustados para otimizar o aquecimento e o arrefecimento da sua casa.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?