DUG_Módulo de botão de pressão simples/duplo_WH-08

Definir a temperatura do limite

Através da aplicação Wiser Home, pode definir a temperatura interior e exterior de uma divisão acima do qual os estores devem fechar.

Para definir o limite da temperatura interior e exterior:
  1. Na página das configurações do Modo de conforto sazonal, toque em Temperatura.
  2. Defina as temperaturas interiores e exteriores pretendidas e toque em Definir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?