DUG_Módulo de botão de pressão simples/duplo_WH-08

Resolução de problemas

Problema

Solução

Interruptor  

O dispositivo não está pronto para emparelhar depois de ser removido da aplicação.

Repor as predefinições de fábrica

   
Regulador de luz  

Não é possível reduzir a regulação de luz

  • Reduzir ou aumentar a carga

  • Permitir que o botão de pressão arrefeça em caso de sobreaquecimento

  • Alterar a carga (se a carga for incompatível com o regulador de luz)

Não é possível ligar

  • Permitir que o botão de pressão arrefeça em caso de sobreaquecimento

  • Reduzir a carga

  • Alterar carga

  • Verificar a cablagem

A luz treme na luminosidade mínima

  • Aumentar a luminosidade miníma (se a tremulação persistir, instalar um dispositivo de correção de carga 31LCDA)

  • Alterar a carga (se a luminosidade mínima for insuficiente)

  • Definir o modo LED RL (aconselha-se utilizar 10% da carga nominal para evitar o sobreaquecimento do regulador de luz)

Tremulação da luz

  • Alterar a carga

  • Definir o modo LED RL (aconselha-se utilizar 10% da carga nominal para evitar o sobreaquecimento do regulador de luz)

Apenas ligeira capacidade de regulação da luz

  • Alterar intervalo de regulação da luz

  • Definir o modo LED RL (aconselha-se utilizar 10% da carga nominal para evitar o sobreaquecimento do regulador de luz)

  • Alterar a carga (se a carga for incompatível com o regulador de luz)

   
Estore  

Sem movimento do estore ou movimento do estore não controlado

  • Verificar o fornecimento de energia

  • Alterar a carga

  • Alterar a cablagem

Problema

Causa possível

Solução

O dispositivo não consegue ligar ao Hub. Após pressionar 3 vezes, o LED do dispositivo pisca a verde/vermelho durante 30 s.

NOTA: Isto não se aplica ao modelo Zigbee®
mais recente.

O modo de emparelhamento foi alterado.

  1. Repor o dispositivo para as configurações de fábrica.
  2. Após a reposição, pressione o canto superior direito do interruptor 4 vezes e mantenha-o pressionado durante 20 s, até o LED piscar a vermelho.

    O dispositivo deve ser reiniciado no modo correto.

  3. Após a reinicialização, pressione 3 vezes no canto superior direito do dispositivo para iniciar o modo de emparelhamento.

    O LED pisca a cor de laranja.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?