Regulador de luz
|
A |
Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo. |
|
B |
Localização: Toque para atribuir o Variador a qualquer divisão (tal como, a sala de estar, o quarto, a cozinha, etc.). Consulte Definir a localização do dispositivo para obter mais informações sobre como definir a localização. |
|
C |
Modo RL-LED: É possível ativar o Modo RL-LED se o regulador de luz simples estiver ligado a uma lâmpada LED. Recomenda-se utilizar este modo quando vir uma tremulação da luz da lâmpada. Verifique as especificações do fabricante da lâmpada e a potência reduzida do regulador de luz. |
|
D |
Comportamento do indicador LED: Toque para definir o comportamento do indicador LED do variador de acordo com a sua preferência. Consulte Configurar o comportamento do indicador LED para obter informações detalhadas em cada uma das opções. |
|
E |
Comportamento da Ligação: Toque para definir o nível de luminosidade predefinido do variador quando estiver ligado. Consulte Configurar o comportamento ligado para obter informações detalhadas em cada uma das opções. |
|
F |
Luminosidade Mínima e Luminosidade
Máxima: Esta definição permite-lhe definir os limites
da luminosidade no máximo e no mínimo da carga conectada. Isto acontece
para evitar que o LED cintile e se desligue. IMPORTANTE: Se a luz não começar a clarear a partir de 0%, afine
o ponto de ajuste do nível mínimo até o ponto em que a luz realmente
comece a clarear. Da mesma forma, para obter o brilho máximo, defina
o nível máximo com base no comportamento da luz conectada. Por exemplo,
se o brilho não aumentar entre 80% e 100%, defina o nível máximo para
80%.
NOTA: O brilho mínimo deve ser inferior ao brilho máximo.
|
|
G |
Identificar: Toque para identificar o dispositivo. NOTA:
|
|
H |
Eliminar: Toque para remover o dispositivo do sistema. |
|
J |
Indicador de intensidade do sinal Zigbee: Indicador de intensidade do sinal Zigbee que apresenta a intensidade do sinal atual do dispositivo. |