DUG_Módulo de botão de pressão simples/duplo_WH-08

Definir a hora de início e de fim

Através da aplicação Wiser Home, pode definir a hora de início e de fim do modo de conforto sazonal.

Para definir a hora de início e de fim do modo de conforto sazonal:
  1. Na página das configurações do Modo de conforto sazonal, toque em Hora.
  2. Selecione a hora em que o modo de conforto sazonal irá COMEÇAR e o momento em que irá TERMINAR.
    NOTA: Pode iniciar e parar o modo de conforto sazonal algum tempo antes ou depois do nascer/pôr do sol.
  3. Toque em Definir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?