DUG_Estores Unica_WH-08

Alterar a orientação e a localização do estore

Pode alterar a orientação e a localização do estore na aplicação Wiser Home.

Para alterar a orientação e a localização dos estores:
  1. Na página das configurações do Modo de conforto sazonal, toque em Estores.
  2. Atualize a orientação dos estores e toque em Definir.
  3. Se algum dos estores estiver a cobrir uma porta, toque em Sim, tenho estores por cima de uma porta para definir a sua localização.
    NOTA: Se nenhum dos estores estiver a cobrir uma porta, toque em Não.
  4. Selecione os estores que estiverem a cobrir as portas na lista (A) e toque em Terminar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?