DUG_Estores Unica_WH-08

Emparelhar um interruptor sem fios duplo com interruptor de controlo de estores duplo

Para emparelhar o interruptor sem fios duplo com o interruptor de controlo de estores duplo, tem de alterar o funcionamento do interruptor sem fios para duplo. Consulte Alterar o funcionamento de simples para duplo.
  1. Remova o botão basculante do interruptor sem fios.
  2. Prima brevemente o botão de pressão superior do lado direito 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.
    O LED de estado pisca a verde.
  3. Prima brevemente o primeiro interruptor de controlo de estores 5 vezes numa sequência rápida.
    O LED de estado pisca a verde.
    O estore subirá e descerá algumas vezes durante o processo de emparelhamento. O LED de estado para de piscar a verde no interruptor sem fios e o interruptor de controlo de estores indica que o emparelhamento foi bem-sucedido.
    IMPORTANTE: Verifique se o emparelhamento foi bem-sucedido antes de continuar com o mesmo canal.
  4. Prima brevemente o botão de pressão superior esquerdo 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.
    O LED de estado pisca a verde.
  5. Repita o passo 3 no segundo interruptor de controlo de estores.
    O estore subirá e descerá algumas vezes durante o processo de emparelhamento. O LED de estado para de piscar a verde no interruptor sem fios e o interruptor de controlo de estores indica que o emparelhamento foi bem-sucedido.
  6. Configure a calibragem do estore manualmente. Para mais informações, consulte calibragem do estore sem a aplicação Wiser.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?