DUG_Estores Unica_WH-08

Definir a duração da configuração

Cada motor de estores varia no tempo que demora a concluir o movimento de abertura/fecho (ou seja, de uma ponta à outra). Deste modo, o tempo de abertura/fecho do estore deve ser determinado na aplicação.
Para determinar a duração configurada, abra/feche manualmente o estore.
  1. Registe o tempo que leva a abrir/fechar completamente o estore.

  2. Registe o tempo que o estore com lâminas basculantes demora a girar completamente as lâminas, da posição fechada para a posição aberta.


Siga o procedimento de acordo com o tipo de estore:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?