DUG_Estores Unica_WH-08

Estores com lâminas basculantes

  1. No ecrã principal, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Estores > Estores com lâminas basculantes
  3. Toque em Duração de abertura/Duração do fecho (A) e insira a hora de abertura/fecho dos estores registados.
  4. Toque em (B) e insira a duração da inclinação da lâmina de acordo com a posição de inclinação.
    IMPORTANTE: O valor mínimo para definir o tempo padrão para a duração da Inclinação é de 01,00 s. Se definir um valor inferior a 01,00 s, não será guardado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?