DUG_Estores Unica_WH-08

Definir o modo de conforto sazonal

Através da aplicação Wiser Home, pode alterar a configuração do modo de conforto sazonal.
Pré-requisito:

No ecrã Inicial, toque em > Modos inteligentes > Modo de conforto sazonal.


A página de configuração do Modo de conforto sazonal é apresentada, onde pode atualizar as seguintes configurações:
Para alterar a configuração do modo de conforto sazonal:

A

Modo de conforto sazonal: Toque no botão ativar/desativar para ligar/desligar o modo de conforto sazonal.

B

Estores: Toque para alterar a orientação e localização dos estores na aplicação Wiser Home. Para mais informações, consulte Alterar a orientação e a localização dos estores

C

Temperatura: Toque para alterar o limite das temperaturas interiores e exteriores na aplicação Wiser Home. Para mais informações, consulte Definir a temperatura do limite.

D

Hora: Toque para alterar a hora de início e de fim do modo de conforto sazonal na aplicação Wiser Home. Para mais informações, consulte Definir a hora de início e de fim.

E

Sensores de luz (LUX): Toque pode alterar a orientação dos sensores de luz na aplicação Wiser Home. Para mais informações, consulte Alterar a orientação dos sensores de luz.

F

Sensores de temperatura exterior: Toque pode alterar a orientação dos sensores de temperatura exterior na aplicação Wiser Home. Para mais informações, consulte Alterar a orientação dos sensores de temperatura exterior.

G

Outros sensores ambiente: Toque para gerir o funcionamento dos estores sem os sensores de temperatura. Para mais informações, consulte Gerir o funcionamento do estore sem o sensor de temperatura.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?