DUG_Estores Unica_WH-08

Emparelhar um interruptor simples com 1 ou 2 interruptores de controlo de estores

NOTA: Se pretender emparelhar um FLS simples com um interruptor de controlo de estores, siga os passos até ao passo 3. Para continuar com um segundo interruptor de controlo de estores, siga os passos seguintes.
  1. Remova o botão basculante do interruptor sem fios.
  2. Prima brevemente o botão de pressão superior do lado direito 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.
    O LED de estado pisca a verde.
  3. Prima brevemente o primeiro interruptor de controlo de estores 5 vezes numa sequência rápida.
    O LED de estado pisca a verde.
    O estore subirá e descerá algumas vezes durante o processo de emparelhamento. O LED de estado para de piscar a verde no interruptor sem fios e o interruptor de controlo de estores indica que o emparelhamento foi bem-sucedido.
    IMPORTANTE: Verifique se o emparelhamento foi bem-sucedido antes de continuar com o mesmo canal.
  4. Repita o passo 2.
  5. Repita o passo 3 no segundo interruptor de controlo de estores.
    O estore subirá e descerá algumas vezes durante o processo de emparelhamento. O LED de estado para de piscar a verde no interruptor sem fios e o interruptor de controlo de estores indica que o emparelhamento foi bem-sucedido.
  6. Configure a calibragem do estore manualmente. Para mais informações, consulte calibragem do estore sem a aplicação Wiser.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?