DUG_Estores Unica_WH-08

Repor o dispositivo

É possível repor manualmente o dispositivo nas predefinições de fábrica.

Pressione rapidamente o botão de pressão 3 vezes (<0,5 s) e, em seguida, pressione demoradamente o botão de pressão uma vez (>10 s).
O LED pisca a vermelho após 10 s e, em seguida, solte o botão de pressão.

Após uma redefinição bem sucedida, o LED para de piscar. Em seguida, o dispositivo reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.

NOTA: Após a reposição, o LED fica âmbar, indicando que está pronto para o emparelhamento.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?