DUG_Unica Sensor de movimento com interruptor_WH-00

Indicador LED

Emparelhamento

Ação do utilizador

Indicador LED

Estado

Prima o botão de pressão 3 vezes

O LED pisca a âmbar por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED fica verde durante algum tempo, antes de se desligar.

Repor

Ação do utilizador

Indicador LED

Estado

Prima 3 vezes o botão de pressão e mantenha-o premido uma vez durante > 10 s.

Após 10 segundos, o LED pisca a vermelho.

O dispositivo está no modo de reposição. Será resposto para as configurações de fábrica ao fim de 10 segundos. A seguir, o dispositivo reinicia e o LED pisca a verde durante alguns segundos e, em seguida, fica a âmbar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?