DUG_Unica Sensor de movimento com interruptor_WH-00

Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

Pode emparelhar o seu dispositivo com o Wiser Hub para aceder e controlar.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > > Luzes > Interruptor de movimento.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando em Controlo > > Luzes > Interruptor de movimento.
  3. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no dispositivo.
    NOTA: Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não consigo encontrar o código QR correto para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.

    Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:

    • (A): Introduza o Endereço Mac/EUI-64 e o Código de instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação são válidos.

    • (B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação.

  4. Toque em Seguinte, prima brevemente o botão de pressão 3 vezes (< 0,5 s) e certifique-se de que o LED pisca a âmbar.
    Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde e a aplicação confirmar que o dispositivo foi associado.
    NOTA: Se o LED não estiver a piscar a âmbar, consulte as instruções tocando em LED não está a piscar a âmbar? ou consulte Resolução de problemas.
  5. Toque em, para introduzir o nome do dispositivo.
  6. Toque em Seguinte, atribua o dispositivo a uma divisão nova ou existente e, em seguida, toque em Enviar.
    IMPORTANTE: O ecrã seguinte mostra o ecrã Definições do dispositivo, onde tem a opção de configurar as definições durante o processo de emparelhamento ou mais tarde. Se pretender configurar mais tarde, toque em Enviar. Para mais informações, consulte a secção Configurar o dispositivo.

    Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem-sucedido com as seguintes opções:

    • + Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.

    • Comece a utilizar o seu dispositivo: Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.

    NOTA: O ecrã de bem-sucedido só aparece se tiver iniciado sessão como Proprietário da casa.

    O Interruptor do sensor de movimento está agora na lista do separador Controlo nos separadores Todos e Divisão.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?