DUG_Unica Sensor de movimento com interruptor_WH-00

Criar um momento

  1. No ecrã Inicial, toque em.
  2. Aceda a Momentos e toque em para criar um momento.
  3. Introduza o nome do momento (A).
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que o seu momento representa, tocando em .
  4. Toque em Adicionar ações (B) para selecionar a lista de dispositivos.
  5. No menu Adicionar ações, pode selecionar os dispositivos (C).
  6. Depois de selecionar os dispositivos, toque em Feito.
  7. Na página Criador de momentos, toque no dispositivo para definir a condição. Por exemplo, se for um Interruptor com sensor de movimento:
    • Toque para ativar (D) e em Definir no canto superior direito do ecrã.
  8. Depois de definir todas as condições, toque em Guardar.
    Assim que o momento for guardado, será apresentado no separador Momentos. Toque no momento para o ativar.
    SUGESTÃO:
    • Se pretender ver os momentos criados no ecrã Inicial, aceda a Início > > Ecrã inicial > Momentos e ative o botão ativar/desativar de Momentos.

    • Também pode reorganizar os momentos tocando em Editar a partir do separador Momentos no ecrã Inicial ou tocar em Automatização > Momentos > Reorganizar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?