DUG_Unica Sensor de movimento com interruptor_WH-00

Informações técnicas

Tensão nominal

CA 230 V, 50 Hz

Potência nominal

Tipo de carga Nome da carga Valor da carga

LED

LED

200 W

Motor

1000 VA

Transformador com núcleo de ferro

500 VA

Lâmpada incandescente

2200 W

Lâmpada de halogéneo

2000 W

Lâmpada fluorescente

200 W

Conversor eletrónico redutor

1050 VA

Carga capacitiva

10 A, 140 μF

Stand-by

Máximo 0,4 W

Terminais de ligação

Terminais de parafusos para máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Unidade extensora

Botão de pressão único, número ilimitado, máx. 50 m

Proteção de fusível externa

Disjuntor de 16 A

Corrente nominal

10 A, cosφ = 0,6

Frequência de funcionamento

2405 - 2480 MHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida

<10 mW

Protocolo de comunicação

Certificado Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?