DUG_Unica Sensor de movimento com interruptor_WH-00

Configurar uma programação

O Interruptor com sensor de movimento pode ser totalmente controlado por uma programação. Depois de definir a programação, o Interruptor com sensor de movimento funciona a uma determinada hora.
  1. No ecrã Inicial, toque em.
  2. Aceda a Programações e toque em para criar uma programação.
  3. Introduza o nome da programação (A).
  4. No menu TIPO, selecione Luzes (B).
  5. No menu APLICA-SE A, selecione Interruptor de movimento (C) a partir dos dispositivos listados.
  6. Toque em Criar para configurar eventos.
  7. Em EVENTOS (D), selecione um dia e toque em para adicionar um evento, como ESTADO (luzes Ligado/Desligado) (E) e QUANDO (nascer/pôr do sol ou intervalo de tempo específico) (F).
  8. Toque em Definir (G) para guardar a programação.
    SUGESTÃO:
    • Pode adicionar várias programações com base naquilo que necessita. Selecione os dias, toque em , defina o estado ligado/desligado e a hora.

    • Pode copiar a programação existente para outra programação ou para os dias à sua escolha. Toque em .

      • Toque em Programação, selecione uma programação existente e toque em Copiar.

      • Toque em Dia, selecione os dias que pretende atribuir e toque em Copiar.

    • Quando a programação começa, pode ver até à hora nos seguintes ecrãs:

      • Ecrã de Controlo do Dispositivo.

      • Separador Controlo por baixo do nome do dispositivo.

      • Secção de dispositivos favoritos no ecrã inicial.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?