DUG_Unica Sensor de movimento com interruptor_WH-00

Criar uma automatização

  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Aceda a Automatização > para criar uma automatização.
  3. Toque em Se (A) e selecione uma das seguintes condições (B):
    • Todas as condições: Isto aciona uma ação apenas quando todas as condições estiverem preenchidas.
    • Qualquer condição: Isto aciona uma ação quando estiver preenchida, pelo menos, uma condição.
  4. Toque em Adicionar condições e selecione uma das seguintes opções (C):
    • Alteração do estado do dispositivo (Selecionar o dispositivo): Será acionada uma automatização com base num estado de dispositivo, como a abertura de um estore ou a deteção de movimento por um sensor teto.
    • Modo ausente (Ativar ou Desativar): O modo ausente também pode acionar uma automatização para ligar as luzes, fechar o estore, etc. Consulte o tópico Modo Ausente no respetivo Guia do Utilizador do Sistema.
  5. Toque em Alteração do estado do dispositivo > Interruptor de movimento e selecione uma das seguintes opções:
    • Ligar/desligar: Selecione o estado do dispositivo ligado/desligado.
    • Deteção de movimento: Selecione o estado do movimento Detetado / Não detetado.
    • Nível lux: Selecione o nível de luminosidade da divisão, por exemplo Muito claro / Claro / Escuro / Muito escuro.
    NOTA: .
    • Podem ser adicionadas no máximo 10 condições.

    • Para remover uma condição, arraste para a esquerda e depois toque em .

  6. Para definir uma hora específica para a sua automatização, toque em Quando > Adicionar hora e selecione uma das seguintes opções (D):
    • Hora específica do dia: A automatização aciona-se a uma hora específica do dia, como ao nascer do sol, pôr do sol ou às 8:00.
    • Período de tempo: A automatização será acionada durante períodos de tempo, como do nascer do sol ao pôr do sol, do pôr do sol ao nascer do sol ou das 8:00 às 17:00.
    NOTA:
    • Podem ser adicionadas no máximo 10 entradas.

    • Para remover uma hora específica, arraste para a esquerda e toque em .

  7. Para adicionar uma ação, toque em Depois > Adicionar uma ação e selecione uma das seguintes opções (E):
    • Controlar um dispositivo: Selecione o dispositivo e defina o estado pretendido do dispositivo.
    • Enviar notificação: Será notificado se a condição estiver preenchida.
    • Ativar um momento: Selecione um momento.
    • Esperar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.
  8. Toque em Controlar um dispositivo > Micromódulo interruptor. Depois toque em (F) para ligar/desligar e toque em Definir.
    NOTA:
    • Podem ser adicionadas no máximo 10 ações.

    • Para remover uma ação, arraste-a para a esquerda na ação e toque em .

  9. Introduza o nome da automatização (G).

    Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização, tocando em .

  10. Toque em Guardar.
    Uma vez guardada, a automatização fica visível no separador Automatização.
    Através do seletor de ativação/desativação (H), pode ativar ou desativar a automatização.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?