DUG_détecteur de fumée DC_WH-03

Au sujet de l’appareil

Le Alarme de fumée Wiser - Batterie (périphérique) utilise un capteur photoélectrique pour détecter la fumée générée par le feu. Il comprend également un capteur de température qui détecte la chaleur provoquée par une augmentation rapide de la température. Lorsqu’il est connecté au système , l’appareil envoie les notifications via l’application Wiser.

Éléments de fonctionnement

  1. Voyant d’état (voyant orange, vert et rouge)

  2. LED de veille (LED rouge)

  3. Bouton Test/Hush

  4. Commutateur d’alimentation

  5. Bouton Configurer/Réinitialiser

Emplacement d’installation

  • Le détecteur de fumée peut être installé sur un plafond plat/incliné ou sur le mur.

  • N’installez pas de détecteurs de fumée à proximité de fenêtres, de portes ou de conduits.

  • Évitez la peinture, les autocollants ou autres décorations.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?