Persiana
- En la pantalla Inicio, toque
.
- Pulse para ir a la pantalla Detalles del dispositivo.
A
Nombre del dispositivo: Pulse para cambiar el nombre del dispositivo.
B
Localización: Pulse para asignar la persiana enrollable a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Consulte Ajuste de la localización del dispositivo para obtener más detalles sobre cómo establecer la localización.
C
Tipo de dispositivo: Pulse para cambiar el tipo de dispositivo de acuerdo con sus necesidades. Consulte Selección del tipo de dispositivo para obtener información detallada sobre cada opción.
D
Duración de apertura y Duración de cierre: Pulse para configurar el tiempo de ejecución predeterminado para abrir o cerrar la persiana. Consulte Ajuste de la duración de configuración para obtener información detallada.
E
Identificar: Pulse para identificar el dispositivo.
NOTA:-
El LED de estado parpadea en rojo y la persiana se abre/cierra gradualmente, una vez identificada correctamente la persiana de 1 tecla o lamas de la persiana.
-
El LED de la persiana de 1 tecla continuará parpadeando hasta que pulse OK.
F
Eliminar: Pulse para eliminar el dispositivo del sistema.
G
Indicador Zigbee de potencia de señal: El indicador de la potencia de señal Zigbee muestra la potencia de señal actual del dispositivo.
-