DUG_Micro módulo interruptor_WH-07

Edición de una automatización

  1. En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones .
  2. Vaya a Automatización y toque la automatización que desea editar.
  3. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios:
    • Cambiar el icono .

    • Cambiar el nombre de una automatización.

    • Toque cada condición para cambiar los ajustes.

      • Para eliminar una condición, deslícela hacia la izquierda y, a continuación, toque (A) para eliminarla.

      • Toque ⊕ Añadir condiciones (B) para añadir una nueva condición.

    • Para cambiar el orden de las acciones, toque Entonces, mantenga pulsada una acción y, a continuación, arrástrela y suéltela hasta la posición deseada.

  4. Toque Guardar para guardar los cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?