DUG_Micro Module Shades Control_WH-07

Ausrichtung und Position der Jalousie ändern

Sie können die Ausrichtung und Position der Jalousie in der Wiser Home-App ändern.

So ändern Sie Ausrichtung und Position der Jalousien:
  1. Tippen Sie auf der Setup-Seite für Saisonalen Komfortmodus auf Jalousien.
  2. Aktualisieren Sie die Ausrichtung der Jalousien und tippen Sie auf Einstellung.
  3. Wenn eine Jalousie eine Tür abdeckt, tippen Sie auf Ja, ich habe Jalousien über einer Tür, um ihre Position zu definieren.
    HINWEIS: Wenn keine Jalousien eine Tür abdecken, tippen Sie auf Nein.
  4. Wählen Sie in der Liste (A) die Jalousien aus, die die Türen abdecken, und tippen Sie auf Fertig.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?