DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Cambiar la orientación y la ubicación de las persianas

Puede cambiar la orientación y la ubicación de las persianas en la aplicación Wiser Home.

Para cambiar la orientación y la ubicación de las persianas:
  1. En la página de configuración Modo de confort estacional, pulse Persianas.
  2. Actualice la orientación de las persianas y pulse Establecer.
  3. Si alguna persiana cubre una puerta, pulse Sí, tengo persianas sobre una puerta para definir su ubicación.
    NOTA: Si ninguna persiana cubre una puerta, pulse No.
  4. Seleccione las persianas que cubren las puertas de la lista (A) y pulse Finalizar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?