DUG_Jalousieaktor 1fach UP_WH-08

LED-Anzeige

Gerät koppeln

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie 3-mal kurz die Setup/Reset-Taste oder -Drucktaste.

Die LED blinkt einmal pro Sekunde gelb.

Der Kopplungsmodus ist 30 Sekunden lang aktiv. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, leuchtet die LED einige Sekunden lang grün, bevor sie erlischt.

Gerät zurücksetzen

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie 3-mal kurz die Setup/Reset-Taste oder -Drucktaste und halten Sie sie einmal länger als 10 Sekunden gedrückt.

Die LED blinkt einmal pro Sekunde rot.

Das Gerät befindet sich im Reset-Modus. Das Gerät startet neu und die LED leuchtet gelb, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit für die Kopplung ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?