DUG_Sensor teto_WH-06

Informações técnicas

Bateria

3 VDC, LR03 AAA x2

Vida útil da bateria

Até 5 anos (pode variar com base na utilização, na frequência de atualização do firmware e ambiente)

Potência nominal

≤90 mW

Classificação IP

IP20

Frequência de funcionamento

2405 – 2480 MHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida

≤7 dBm

Temperatura de funcionamento

-10 °C a 50 °C

Humidade relativa

10% a 95%

Faixa de medição Lux

0 lx a 2000 lx

Resolução lux

1 lx

Dimensões

Ø 75,0 x 26,6 mm

Protocolo de comunicação

Certificado Zigbee 3.0

Montagem no teto a 2,5 m

Ângulo de deteção

360°

Alcance de deteção

Ø 4 m

Montagem na parede a 1,2 m

Ângulo de deteção

90° a 110° horizontal e vertical

Alcance de deteção

5 m de raio
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?