DUG_Motion Sensor_WH-06

Definición del ajuste Lux

Con la aplicación Wiser, puede definir el valor límite para los rangos de lux (como muy oscuros, oscuros, brillantes, muy brillantes) del entorno. Esto evitará la falsa alarma causada por los cambios en la intensidad de la luz.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Sensor de movimiento > Niveles de Lux (A) para seleccionar y definir el valor del umbral con una de las siguientes opciones (B):
    • Muy oscuro

    • Oscuro

    • Brillante

    • Muy brillante

    SUGERENCIA: Además, puede establecer el valor de Lux del sensor tocando la pestaña Control Sensor de movimiento > Ajustes del dispositivo > Niveles de Lux (A).
    NOTA: Un valor de Lux representa el nivel de luz actual en el entorno que mide el sensor.

NOTA: En el sensor, el valor de Lux está predefinido de forma predeterminada. Sin embargo, puede cambiar el valor de Lux utilizando la barra deslizante; por ejemplo, consulte Muy oscuro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?