DUG_Sensor teto_WH-06

Definição das configurações de lux

Através da aplicação Wiser, pode definir o valor limite dos intervalos de lux (tais como muito escuro, escuro, luminoso, muito luminoso) do ambiente. Isto evitará o falso alarme causado por alterações na intensidade da luz.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Sensor de movimento > Níveis de lux (A) para selecionar e definir o valor limite de uma das seguintes opções (B):
    • Muito escuro

    • Escuro

    • Luminoso

    • Muito luminoso

    SUGESTÃO: Além disso, pode mudar o valor de lux do sensor tocando no separador Controlo, Sensor de movimento > Definições do dispositivo > Níveis de lux (A).
    NOTA: Um valor de lux representa o nível de luz presente no ambiente medido pelo sensor.

NOTA: No sensor, o valor de lux encontra-se predefinido. No entanto, pode alterar o valor de lux usando a barra deslizante; ver, por exemplo, Muito escuro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?