DUG_Motion Sensor_WH-06

Festlegen der Lux-Einstellung

Mit der Wiser Home App können Sie den Schwellenwert für Lux-Bereiche (z. B. sehr dunkel, dunkel, hell, sehr hell) der Umgebung festlegen. Dadurch wird ein Fehlalarm durch Änderungen der Lichtstärke verhindert.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Abzweig Geräte > Bewegungssensor > Lux-Werte (A) zur Auswahl und Definition des Schwellenwerts eine der folgenden Optionen (B):
    • Sehr dunkel

    • Dunkel

    • Hell

    • Sehr hell

    VORSCHLAG: Darüber hinaus können Sie den Lux-Wert des Sensors ändern, indem Sie auf der Registerkarte „Steuerung“ auf Bewegungsmelder > Geräteeinstellungen > Lux-Pegel (A) tippen.
    HINWEIS: Ein Lux-Wert gibt das momentane Umgebungslichtniveau an, das der Sensor misst.

HINWEIS: Im Sensor ist der Lux-Wert standardmäßig vordefiniert. Sie können den Lux-Wert jedoch mithilfe des Schiebereglers ändern. Siehe z. B. Sehr dunkel.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.