DUG_Sensor teto_WH-06

Utilizar o dispositivo

O Painel de Controlo do sensor permite-lhe ver se o movimento é ou não detetado.
  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador da divisão onde está o sensor.

  2. Na página do painel de controlo do sensor, pode ver o seguinte:

    • Nível de lux atual (A)

    • Estado de deteção de movimento (B)

    • Histórico (C)

    • Definições do dispositivo (D)

    • Adicionar aos favoritos (E)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?