DUG_Sensor teto_WH-06

Repor o dispositivo

Pode repor manualmente o sensor para as predefinições de fábrica.
Para repor o sensor:
  1. Gire o sensor no sentido contrário aos ponteiros do relógio para o destrancar da placa base.
  2. Prima a tecla de função três vezes (<0,5 s) e, em seguida, prima a tecla de função uma vez por mais (>10 s); o LED pisca a vermelho após 10 s e, em seguida, solte a tecla de função.
    Após a reposição bem sucedida do sensor, o LED para de piscar. O sensor reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.
    NOTA: Após a reposição, o LED desliga-se para poupar a bateria.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?