DUG_Sensor teto_WH-06

Acerca do dispositivo

O Sensor teto Wiser (a seguir designado sensor) deteta movimentos nas proximidades e mede a luminosidade do ambiente.

O sensor envia os dados para o Wiser Hub. As definições do limite de luminosidade e/ou deteção de movimento podem ser configuradas na aplicação Wiser.

Funcionalidades do sensor:

  • Detetar movimento e enviar estas informações para o Wiser Hub.

  • Detetar e medir o nível de lux do ambiente e transmitir a informação para o Wiser Hub.

  • Envia o nível da bateria do sensor e as informações de estado offline para o Wiser Hub.

Elementos de funcionamento

  1. Tecla de função

  2. LED de estado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?