DUG_Sensor teto_WH-06

Verificar o histórico do dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, pode visualizar o histórico do sensor, que fornece informação sobre quando o evento do movimento foi registado. Cada evento de movimento detetado é registado e guardado na nuvem.
NOTA: Em caso de perda da ligação à nuvem, os eventos de movimento desaparecerão do histórico.
  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador da divisão onde está o sensor.
  2. Na página do painel de controlo do dispositivo, toque em Histórico.
    SUGESTÃO: O evento registado aparece na página de histórico, mesmo que o interruptor de notificação de movimento esteja desativado na página de detalhes do dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?