DUG_Sensor teto_WH-06

Indicações LED

Fase inicial

Ação

Indicação LED

Estado

O LED verde pisca 7 vezes (1 Hz)

→ (7x)

Após o sensor ser ligado pela primeira vez ou após a substituição das pilhas.

Se ainda não estiver emparelhado

Ação

Indicação LED

Estado

O LED pisca a âmbar (1 Hz)

→ (2 min) → (3 seg)

Indica o modo de emparelhamento após a tecla de função ser pressionada 3 vezes no espaço de 1 segundo. Se o emparelhamento não for bem-sucedido, o LED âmbar fica ligado durante 3 segundos e, em seguida, desliga-se.

O LED verde está ligado durante 3 segundos

→ (3 seg)

O emparelhamento foi bem-sucedido.

Se já estiver emparelhado

Ação

Indicação LED

Estado

O LED verde pisca 5 vezes (1 Hz)

→ (5x)

O sensor está emparelhado e conectado.

Um LED âmbar pisca durante três segundos (4 Hz)

→ (3 seg)

O sensor está emparelhado mas desconectado.

Redefinir - Após pressionar a tecla de função 3 vezes em 0,5 segundos e, a seguir, manter pressionado durante 10 segundos

Ação

Indicação LED

O LED vermelho pisca durante 10 segundos, permanece ligado durante 3 segundos e, em seguida, desliga-se. A seguir, o sensor reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.

→ (10 seg.) → (3 seg.)

Nível da bateria

Indicação LED

Estado

O LED pisca a âmbar uma vez por minuto.

A bateria está fraca (< 10%), substitua a bateria.

NOTA: Aparecerá um pop-up de notificação na aplicação.

Identificar o dispositivo

Indicação LED

Estado

O LED pisca a verde.

 O sensor está ligado ao Wiser Hub.

NOTA: Esta função é iniciada a partir da aplicação para identificar o sensor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?