DUG_Motion Sensor_WH-06

Utilisation de l’appareil

Le panneau de commande du capteur vous permet de voir si le mouvement est détecté ou non.
  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le capteur.

  2. Sur la page du panneau de commande du capteur, vous pouvez voir les éléments suivants:

    • Niveau de Lux actuel (A)

    • Statut de détection de mouvement (B)

    • Historique (C)

    • Paramètres de l’équipement (D)

    • Ajouter aux favoris (E)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?