DUG_Motion Sensor_WH-06

Indicaciones LED

Fase inicial

Acción

Indicación LED

Estado

El LED verde parpadea 7 veces (1 Hz)

→ (7x)

Después de encender el sensor por primera vez o después de que se hayan sustituido las baterías.

Si aún no se ha emparejado:

Acción

Indicación LED

Estado

El LED ámbar parpadea (1 Hz)

→ (2 min) → (3 s)

Indica el modo de emparejamiento después de pulsar la tecla de función 3 veces en 1 segundo. Si el emparejamiento no es correcto, el LED ámbar se enciende durante 3 s y luego se apaga.

El LED verde está encendido durante 3 segundos

→ (3 s)

El emparejamiento se ha realizado correctamente.

Si ya se ha emparejado

Acción

Indicación LED

Estado

El LED verde parpadea 5 veces (1 Hz)

→ (5x)

El sensor está emparejado y conectado.

Un LED ámbar parpadea durante 3 s (4 Hz)

→ (3 s)

El sensor está emparejado, pero desconectado.

Reinicio: Después de pulsar la tecla de función 3 veces en 0,5 s y luego mantenerla pulsada durante 10 s

Acción

Indicación LED

El LED rojo parpadea durante 10 s, permanece encendido durante 3 s y luego se apaga. A continuación, el sensor se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.

→ (10 s) → (3 s)

Nivel de batería

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en ámbar una vez por minuto.

La batería está baja (<10 %), sustituya la batería.

NOTA: En la aplicación aparecerá una ventana emergente de notificación.

Identificación del dispositivo

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en verde.

 El sensor está conectado a Wiser Hub.

NOTA: Esta función se inicia desde la aplicación para identificar el sensor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?