DUG_Motion Sensor_WH-06

Comprobación del historial del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede ver el historial del sensor, que proporciona información sobre cuándo se registró el evento de movimiento detectado. Cada evento de movimiento detectado se registra y almacena en la nube.
NOTA: Si se pierde la conexión con la nube, los eventos de movimiento desaparecerán del historial.
  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el sensor.
  2. En la página del panel de control del dispositivo, pulse Historial.
    SUGERENCIA: El evento registrado aparece en la página de historial, incluso si el interruptor de notificación de movimiento está desactivado en la página de detalles del dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?