DUG_Motion Sensor_WH-06

Affichages LED

Étape initiale

Action

Affichage de la LED

Statut

La LED verte clignote 7 fois (1 Hz)

→ (7x)

Après la première mise sous tension du capteur ou le remplacement des batteries.

S’il n’est pas encore appairé

Action

Affichage de la LED

Statut

La LED orange clignote (1 Hz)

→ (2 min) → (3 s)

Indique le mode d’appairage après 3 pressions sur la touche de fonction en l’espace de 1 seconde. Si l’appairage échoue, la LED orange s’allume pendant 3 secondes, puis s’éteint.

La LED verte est allumée pendant 3 secondes

→ (3 s)

L’appairage a réussi.

Si déjà appairé

Action

Affichage de la LED

Statut

La LED verte clignote 5 fois (1 Hz)

→ (5x)

Le capteur est appairé et raccordé.

Une LED orange clignote pendant trois secondes (4 Hz)

→ (3 s)

Le capteur est appairé mais déconnecté.

Reset - Après avoir appuyé 3 fois sur la touche de fonction en l’espace de 0,5 seconde et l’avoir maintenue enfoncée pendant 10 secondes

Action

Affichage de la LED

La LED rouge clignote pendant 10 secondes, reste allumée pendant 3 secondes, puis s’éteint. Le capteur redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.

→ (10 s) → (3 s)

Niveau de batterie

Affichage de la LED

Statut

La LED clignote en orange une fois par minute.

La batterie est faible (< 10 %), remplacer la batterie.

NOTE: Une fenêtre pop-up de notification s’affiche sur l’application.

Identification de l’appareil

Affichage de la LED

Statut

La LED clignote en vert.

 Le capteur est connecté à la passerelle Wiser.

NOTE: Cette fonction est lancée à partir de l’application pour identifier le capteur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?