DUG_Motion Sensor_WH-06

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede identificar el sensor entre los dispositivos disponibles en la habitación.
  1. En la pantalla de inicio, pulse .
    NOTA: Active el sensor (pulse la tecla de función o simule el movimiento).
  2. Pulse Dispositivos > Sensor de movimiento > Identificar (A).
    SUGERENCIA: Además, puede identificar el sensor pulsando la pestaña Control Sensor de movimiento > Ajustes del dispositivo > Identificar (A).
    NOTA: El LED del sensor parpadea para identificar el sensor y continúa parpadeando en verde hasta que pulse Aceptar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?