DUG_Motion Sensor_WH-06

Reinicio del dispositivo

Puede reiniciar manualmente el sensor a los valores de fábrica por defecto.
Para reiniciar el sensor:
  1. Gire el sensor hacia la izquierda para desbloquearlo de la placa base.
  2. Realice 3 pulsaciones cortas de la tecla de función (<0,5 s) y, a continuación, realice 1 pulsación larga de la tecla de función (>10 s). El LED parpadea en rojo después de 10 s y, a continuación, suelte la tecla de función.
    El LED deja de parpadear cuando se reinicia correctamente el sensor. El sensor se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.
    NOTA: Después del reinicio, el LED se apaga para ahorrar batería.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?