DUG_Motion Sensor_WH-06

Zurücksetzen des Gerätes

Sie können den Sensor manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
So setzen Sie den Sensor zurück:
  1. Drehen Sie den Sensor gegen den Uhrzeigersinn, um ihn von der Grundplatte zu lösen.
  2. Drücken Sie die Funktionstaste drei Mal kurz (<0,5 s) und dann ein Mal lang (>10 s); die LED blinkt nach 10 s rot und lassen Sie die Funktionstaste dann los.
    Nach erfolgreichem Zurücksetzen des Sensors blinkt die LED nicht mehr. Der Sensor startet neu und blinkt einige Sekunden lang grün.
    HINWEIS: Nach dem Zurücksetzen erlischt die LED, damit die Batterie nicht verbraucht wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?