DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Configurer les interrupteurs connectés

Vous pouvez connecter un ou deux interrupteurs à bouton-poussoir mécaniques au variateur. Chaque interrupteur peut être configuré pour contrôler la lumière individuellement ou pour activer un moment pour allumer/éteindre et augmenter/réduire la luminosité.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Plot Périphériques > Micromodule - Variateur > Configurer les commutateurs connectés (A).
  3. Sélectionnez le bouton-poussoir que vous souhaitez configurer.
    • Bouton-poussoir 1
    • Bouton-poussoir 2
    Par défaut, le bouton-poussoir 1 est configuré avec le contrôle de l'éclairage connecté, et vous pouvez le configurer sur les options suivantes selon vos besoins.
  4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Commande de lumière connectée (B)
    • Moment (C)
    NOTE: Dans la section suivante, vous trouverez une explication des options mentionnées ci-dessus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?