DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Configurar interruptores conectados

Puede conectar uno o dos interruptores de pulsador mecánicos al regulador. Cada interruptor puede configurarse para controlar la luz individualmente o para activar un momento para encender/apagar y atenuar/aumentar.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Micromódulo regulador > Configurar interruptores conectados (A).
  3. Seleccione el pulsador que desea configurar.
    • Pulsador 1
    • Pulsador 2
    De forma predeterminada, el pulsador 1 está configurado con control de iluminación conectado y puede configurarlo conforme a las siguientes opciones según sus necesidades.
  4. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Control de iluminación conectado (B)
    • Momento (C)
    NOTA: En la siguiente sección, se puede encontrar una explicación de las opciones mencionadas anteriormente.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.