DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Konfiguration af tilsluttede kontakter

Du kan også tilslutte en eller to mekaniske trykknapskontakter til lysdæmperen. Hver kontakt kan konfigureres til at styre lyset individuelt eller til at aktivere et scenarie for at tænde/slukke og dæmpe op/ned.
  1. Tryk på på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Puck lysdæmper > Konfigurer tilsluttede kontakter (A)
  3. Vælg den trykknap, du vil konfigurere.
    • Trykknap 1
    • Trykknap 2
    Som standard er trykknap 1 konfigureret med tilsluttet lysregulering, og du kan konfigurere den til følgende optioner afhængigt af dit behov.
  4. Vælg en af følgende:
    • Tilsluttet lysregulering (B)
    • Scenarie (C)
    BEMÆRK: I det følgende afsnit kan du finde en forklaring på ovenstående optioner.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.